This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:超级电容器充电器解决方案建议

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989655/bq24640-supercap-charger-solution-suggestion

器件型号:bq24640

大家好、

我的客户询问 超级电容器充电器解决方案、他们需要:

电流限制功能

2.单向

输入电压为20V、为超级电容器充电1.2F/5.5V 、并且系统功耗为毫微级(<5W)

移除适配器后、它们使用超级电容器在短时间内维持微型系统。

基于上述条件、BQ24640是否适合客户?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      遗憾的是、BQ24640没有 IINDPM (输入电流调节功能)。 它可以根据设置调节充电电流。 如果这正常、则该器件是合适的。