This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:未知适配器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989217/bq25790-unknown-adapter

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ25798BQ25798EVM

1) 1)我想使用 D +/ D–检测、以便将未知适配器设置为默认设置。 我是否应该将 D +/ D-设置为打开?
或根据下表
・D += 1 MΩ 电阻器实现 Ω GND 连接
・Ω 上拉至 D-= 3.3V 或更高
我应该这么做吗?
在这种情况下、D-的上拉电阻值是多少?
是否可以使用 REGN 上拉?

2) 2)如果在 ILIM_HIZ =低电平时打开 VBUS、则 VSYS 电压将约为3.2V。 我认为输出将为0V、因为转换器未运行。 请告诉我原因。

3) 3)如果我在电池断开连接的情况下开始充电、则会发生以下类似 QA 的关闭。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/976601/bq25790-system-shutdown-when-removing-battery

Jeff 在结尾说:"本周我将使用一些附加功能评估 BQ25792的新版本。" 因此、我想知道结果是什么。

此外、Jeff 建议添加一个大于470uF 的电容器作为对策、但我想知道100uF 不好的原因。

此致、

Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    使 D+/D-引脚悬空会导致检测到未知的适配器。  

    BQ25798是 BQ25792的一款旋转器件。  它具有 MPPT 和备份模式功能、可启用但默认情况下不启用这些功能。  当电池未连接时、它还具有不同的启动方法、因此 BAT 上不需要额外的电容。  BAT 上的额外电容是为了防止 BATOVP 和 SYSOVP 导致转换器关断。  

    我们将在4月底之前提供最新的预量产 BQ25798 IC 样片、以供采样。  具有最新预量产 IC 的 BQ25798EVM 将于4月5日起一周内开始订购。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    是否可以确认 BQ25798是修复了2)和3)中的缺陷的产品?

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    关于2、BQ25792和 BQ25798的这种行为是相同的。  在 SYS 上添加一个50uA 的负载将它拉至接地。

    关于3、BQ25792设计假设充电器上连接了带热敏电阻的电池。  当该电池及其热敏电阻从充电器中取出并启用充电后、充电器会进入 TS 故障并停止充电。  如果 TS 功能被禁用但充电被启用、充电器会尽快尝试为 BAT 上的小电容充电、从而导致 BATOVP、后跟一个 SYSOVP、这两个都导致转换器停止开关。  BQ25798具有不同的 BATOVP 和 SYSOVP 故障时序、以便在 SYS 降至 MINSYS 电压以下之前重新启用开关。

    此致、

    Jeff