This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989602/tps650864-tps6508641

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:TPS650864

附????了我们所使用的 TI PMIC 芯片 TPS6508641的原理图。由于它是参考网络的设计、因此有许多问题不是很清楚、图中标记了"Δ Σ"、请查看。

问题1:根据工程图中 ILIMx 引脚的配置电阻、我向后推导了电流限制值 buck1:7a;buck2:15年;buck6:5a、但我不知道它是否正确、请帮助确认。 或者还有工作台等工具、请帮助确认。我计算了参数、FET RDSON = 7毫欧、FSW = 1MHz

问题2:TPS6508641已烧录 OTP、因此我们可以遵循默认值。 那么、IIC 的作用是什么?我们不需要修改它、也不想使用 DVS 功能

问题3:Buck2的默认输出为0.85V。 请告诉我们 FBVOUT2中为什么存在反馈电阻?是否可以焊接 R717?e2e.ti.com/.../PMIC_2D00_TPS6508641.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您首次查看原理图。

    1、计算值取决于多种因素、遗憾的是我们没有工作台式仿真工具。 最大的影响是 FET 电阻与温度的变化、其次是电感变化(电流、温度、过程)。 我 Ω BUCK1、在85 C 电阻为9k Ω 时、电流限制降至接近5A。  

    TPS650864器件通常不需要 I2C。

    3.我不知道这些电阻器的用途是什么,建议将其移除。 如果需要、0 Ω 电阻器可用于绘制增益相位图、但除此之外、不建议使用此类电阻器。

    其他说明:

    1、BUCK5输出上只能看到22uF、我建议至少再使用22uF。

    2.我在其他页面上看不到这些电源轨上有多少电容、但我建议将 BUCK3/4/5上的电容保持在200uF 以下。 绝对超过400 μ F、他们将开始出现问题。 超过200uF 的任何电流通常只是增加浪涌电流、而不会帮助实现电流范围内的负载瞬态响应。