This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:MP 不能#39;t 显示为啮合

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987796/tps2373-mps-doesn-t-appear-to-engage

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS2372

你(们)好。

我有一个使用 TPS2373-4RGWT 的原型。 计划在未来将其用于802.3bt 的情况、但据我所知、.bt 标准也向后兼容。 您能否确认这是此芯片的情况? 我的问题是、我的设计在几秒钟内的启动消耗非常低(<10mA)、芯片似乎没有保持 PoE 协商。 如果我在稳压器的负载侧(在 PoE 芯片之后)施加一点额外负载、它似乎每次都能正常工作。 我的印象是 MPS 功能应该在低功耗情况下保持 PoE 活动? 设置如下所示。
DEN - 24k9 - VDD
CLSA - 63R4 - VSS
CLSB - 90R9 - VSS
REF - 49k9 - VSS
AMPS_CTL - 1k3 - VSS
AMPS_DUTY -短路- VSS
APD -短路- RTN
VC_IN -悬空
VC_OUT -悬空
UVLO_SEL -悬空

在 PG 处于活动状态之前、稳压器不会开启、并且会监控#BT、TPH、TPL 输出、以确保负载保持低于可用功率。

我目前正在使用802.3at 开关。 它的供电时间大约为半秒、然后掉电、然后重新协商。

似乎任何时候都不会在 AMPS_CTL 电阻器上施加任何电压。

输入电压-大约 53VDC

空闲电流-大约 10-14mA @ 53VDC

"小负载" 150R @ 3.3V。

当在53VDC 侧测量时、电流消耗会提高2mA。

另一个稳压器也由 PoE 芯片供电、但它由 MCU 控制。 除了上面的输入侧电容器之外、它似乎没有发挥作用。

我曾尝试在3.3V 稳压器的负载侧放置一个大小合适的电容器(2200uF)、但它看起来没有什么不同。

我已经尝试移除 AMPS_DOTY 和 APD 短路、但这似乎没有什么影响。

您能否为可能发生的情况以及如何启用 MPS 以保持 PoE 启用提供帮助、或许还能提供一些建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、.bt 和.at 信号的 MPS 信号是不同的。 您当前已将其配置为.bt PSE、因此.at PSE 无法接收足够的电流来传输.at 标准的较高 MPS 信号。 请参阅数据表中的表4和第7.4.7节。

    您可能需要一个阻断二极管。 MPS 信号取决于许多因素。  

    此外、一些.at PSE 仅监控交流信号、在这种情况下可能会断电。  

    此外、 VC_IN 和 VC_OUT 引脚不能悬空。 您可以使用没有这些引脚的 TPS2372。  

    是的,这个器件是向后兼容的--事实上可以协商证明了这一事实。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速响应。

    如果我正在正确读取第7.4.7节、我认为如果负载小于~28mA、该芯片会在 AMPS_CTL 输出引脚上施加负载。 似乎没有发生这种情况。 根据我的理解、它会自动确定使用的是1-2型还是3-4型 PSE、并应用适当的 MPS 信号?

    根据我在表4中介绍的内容、如果检测到 PSE 类型1或2、则占空比将自动为26%。 似乎并未输出 AMPS_CTL 来增加负载。 基于使用具有53VDC 负载的1k3电阻器、我本来希望额外负载大约为40mA、除非这种情况发生得太快、以至于我的电表无法将其取电? 对于 PSE 类型1和2线路、MPS_DUTY 部分为空。 这是否意味着在理论上它将自动生成占空比为26%的脉冲?

    当您提到阻断二极管时、您能详细说明一下吗? 我 在 VDD 和 VSS 上的芯片之前直接使用 SMBJ58A-13-F。

    感谢您对 TPS2372的建议。 我将对此进行研究。 我假设我会遇到相同的问题、但如果不对上述问题进行排序?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS2373可以识别 PSE 类型、并应相应地调整 MPS 信号。  

    阻断二极管 插入 IC 和大容量电容器之间。 因此、在 VDD 和大容量电容器之间连接一个二极管。  

    同样、应处理 VCin 和 VCout。 VCIN 是 IC 的输入电源、因此如果没有它、IC 将不会通电以实现正常运行、因此这可能是问题的根源。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。 我已经订购了 TPS2372-4、将其换出并执行操作。 感谢你的帮助。 是否可以在更换芯片到达之前按住分辨率按钮?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    您可以始终在线程上发布、即使它已关闭。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师