This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:能量收集参考设计

Guru**** 2811955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988848/bq25570-reference-design-of-energy-harvesting

器件型号:BQ25570

大家好、

我的客户希望为其产品添加能量收集功能、包括一些小能量、如射频 、振动。

我发现我们有一些适用于此应用的器件、但我不是很熟悉、 您能不能帮助推荐一些设计?

对于其系统,Vin 为0-9V 无负载和0-4V (带负载),预期电流大于1mA。

谢谢!

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我们的能量收集产品利用充电器的 VINDPM 控制环路、该控制环路调节充电器的输入电压、以防止充电器从适配器中拉出过多电流。  能量收集产品不是固定的 VINDPM 电压、而是定期对高阻抗源开路电压进行采样、然后调节至该电压的固定百分比。  例如、太阳能电池板的 MPP 通常是 VOC 的80%。  

    BQ25570是一款仅升压充电器、因此输入 MPP 输入电压必须低于其输出电压。  其最大输入电压约为5.0V、输出电压为5.5V。  

    输出端锂离子电池的预期储能元件是什么? 超级电容器?

    此致、
    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    输出端的储能元件是1节锂离子电池。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    BQ25570仅在其输入电压低于4.2V 电池稳压电压时工作。  我假设我们可以在输入端使用齐纳钳位、将9V 空载轨降低到低于4V。   我们的任何其他充电器都很难满足1mA 的低电流和升压要求。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已向客户更新、我可以向他们发送任何有关 BQ25570的材料?

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qixiang、

    遗憾的是、我没有类似应用的参考设计。 在输入端添加齐纳钳位时的主要问题是齐纳钳位泄漏电流从电源窃取电流。

    此致、

    Jeff