主题中讨论的其他器件: TPS2121
我们在 电路板中使用采用(YFP)封装20引脚 WCSP 的 TPS2120电源多路复用器、目前我们的电路设计为在数据表中的"最高工作电压(VCOMP)"下工作、将引脚 PR1和 SEL 接地。 将 ILM 限制为1.5A。
在装配和组装的7个电路板中、当两个输入发生变化并经过测试时、仅3个电路板的3个电路板根据数据表运行良好。 其他4个非工作板在测试时存在主要问题。 在一个电路板中、ST 显示为高电平、即使两个输入都在12V 的相同电压下导通。 在其他2个电路板中、NO 输入1不工作、仅当输入2提供源时、输出根据输入工作。 但是、当输入1提供源时断开输入2、输出为零。 在第4个电路板中、当我们从输入1和2获取电源时、两个输入都不工作、输出为零。
我们提供的输入电压和测试器件的电压为12V。
请告诉我们可能会出现什么问题? IC 中可能存在制造或组装问题。 作为 BGA 类型的 IC、很难检查特定引脚的行为。 此外、我们还考虑了数据表中的布局指南。
请建议我们解决这个问题,或让我知道尽早解决这个问题的另一种方法。