This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:电路设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989439/bq25504-circuit-design

器件型号:BQ25504

尊敬的所有人:

我使用 BQ25504从高阻抗源收集能量、该源的开路电压为17V。在400mV 时、该源的最大电流为20uA。

我使用 BQ25504设计了收集装置电路、如附件中所述。 我希望从电源收集能量并将其存储在连接到 VBAT 引脚的超级电容器(5mF)中。 VBAT_OV 配置为5.1V、 VBAT_UV 配置为3.1V。一旦达到超级电容器电压5.1V、我应该在 VBAT_OK 引脚处获得高电平信号、在达到3.1V 时获得低电平信号。 根据该信号、我可以使用外部 FET 将 VSTOR 引脚连接到负载。

我的测试观察结果:

当我将电源连接到能量收集器时、电压会降至372mV、超级电容器(VBAT)电压和 VSTOR 电压会增加到1.2V、并在那里稳定下来。 即使等待了一个多小时、也不会发生进一步的电压增量。

稍后、使用函数发生器、我向能量收集器电路施加400mV 直流电压。 超级电容器的电压在上升、达到5.1V。此时、我没有获得 VBAT_OK 信号。  

我的怀疑是

i)该能量收集装置是否不会从我的来源收集能量。

II) 为什么我没有获得 VBAT_OK 信号。

请告诉我在设计电路时出错的地方。 或者根据我的传感器建议合适的收集方法。

谢谢、

Prakash S

e2e.ti.com/.../External_5F00_supercap_2D00_External_5F00_supercap.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    BQ25504是一款升压充电器(意味着输入 MPP 电压必须<电池稳压电压)、其最大输入电压为3.0V。  VIN_DC 上的较高电压会损坏它。  TI 目前没有满足您要求的能量收集充电器。

    此致、

    Jeff