This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何可以为 Li/SOCL2电池充电的 IC?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989140/are-there-any-ics-that-can-charge-li-socl2-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ21062

尊敬的 TI 专家:

一位客户询问了 LI/SOCL2电池充电解决方案。

TI 是否提供任何商品?  已附加电池规格表。

e2e.ti.com/.../Specification_5F00_VEL13353R8257G-_2800_3.8V-250F_2900_.pdf

请检查一下。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    根据规格、该电芯看起来遵循2.5V 至3.8V 的 CCCV 曲线。 BQ21062可能正常、您可以将充电电压设置为3.8V。 最小预充电阈值为2.8V。 因此、您将以2.5-2.8V (最大77.5mA)的预充电值进行充电。

    我认为我们没有任何可以在这里工作的独立器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我想我们需要与电池制造商确认、实际上、这种电池在生产过程中经过初始充电后可再充电。  如果我搜索  Li/SOCL2电池(实际上更接近超级电容器)、大多数人认为它们是主要(不可充电)电场。   您能否联系制造商并要求他们提供现场充电的详细充电要求(充电器电压、电流、时间和温度)?

    此致、

    Jeff