This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:3通道电源应用

Guru**** 2540830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989336/tps2121-3-ch-power-source-application

器件型号:TPS2121

我有一个需要输出12V/3A 的应用、这个应用有三个电源(适配器、PoE、UPS)。 电源优先级为适配器-> PoE -> UPS。 我想知道 TPS2121是否有类似的应用参考设计供我们进行评估。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    TPS2121只能在两个输入源之间复用到一个输出。 如果您希望多路复用三个输入、则需要一个具有两个串联 TPS2121s 的系统。 第一个 TPS2121将在两个输入之间进行多路复用、第二个 TPS2121将在第一个器件的输出和第三个输入之间进行多路复用。

    根据您的优先级结构、您可以设置哪些输入位于何处。 在我看来、最高优先级的输入位于第二个器件上、并且两个较低优先级的输入必须放置在第一个器件上、以便于设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和建议。   

    是的、他们需要有两个 TPS2121才能为自己的应用实现这一目的。  

    TI 是否有类似的参考设计可在3个电源之间使用2个 TPS2121s 进行多路复用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这里没有参考设计。