This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:用于为3V、17mAh 纽扣电池充电的线圈/无源值

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00668, TIDA-00318, BQ51003, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989096/bq51003-coil-passive-values-to-charge-a-3v-17mah-coin-cell-battery

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:TIDA-00668TIDA-00318BQ25100

尊敬的支持人员:

我复制的值来自 TIDA-00668使用直径为19m 的线圈、而由于可用性和成本原因、我将最大尺寸限制为15mm、我考虑使用直径 为8.32uH 的12mm WR121210-27M8-ID。 我打算使用现成的发送器,如 TYLT Vu Solo,然后从那里探索更便宜的选择。  我不完全了解如何配对或设计此 Rx 级、但我不需要太多的功率传输、因为最终目标是为17mH 的小纽扣电池充电。  对于 BQ51003YFPT、我遵循多个 TI 开发平台(TIDA-00318和 TIDA-00668)、这些平台的电容值会因线圈到 AC1而发生变化、这种微调是否取决于 Rx 线圈?  

一些示例包括电池管理 IC (如 BQ29702DSER)的使用、另一些示例不包括、强烈建议在使用这些其他 TI 组件时使用这种方法吗?

 连接到 BQ51003输出端的 BQ25100AYFPT 为3V 17mAh 纽扣电池充电、建议的最高 R_ISET 值为13.3k (将充电电流设置为10mA)、该低电平是否足以安全地为如此小的电池充电? 该器件是否允许略高的 R_ISET 值? 最后、我非常不清楚如何为该应用设置术语前电阻值、请提供建议。

我有所有这些内容的原理图、但首先我必须了解如何在这篇文章中添加附件  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    更新了答复

    1)  我正在考虑12mm WR121210-27M8-ID、它是8.32uH。 -- Bill J ----该线圈风险高,尺寸小,L 值低,由于 ping 电压低,很难启动。

    2) 我打算使用现成的发送器,如 TYLT Vu Solo,然后从那里探索更便宜的选择。 ---Bill J--不错的选择。

    3) 我不完全了解如何配对或设计此 Rx 级、但我不需要太多的功率传输、因为最终目标是为17mH 的小纽扣电池充电。  对于 BQ51003YFPT、我遵循多个 TI 开发平台(TIDA-00318和 TIDA-00668)、这些平台的电容值会因线圈到 AC1而发生变化、这种微调是否取决于 Rx 线圈? --Bill J -有关调优、请参阅数据表"串联和并联谐振电容器选择"部分(对于 BQ51003 9.2.1.2.2)。  通过线圈 L 和 C1将装置调谐至值100kHz。  这是最重要的一个。  另请注意、如果在 TX 上使用 PCB 和电池、则使用的 L 值是线圈的测量 L 值。

    4) 一些示例包括电池管理 IC (如 BQ29702DSER)的使用、另一些示例不包括、强烈建议在使用这些其他 TI 组件时使用这种方法吗? --Bill J-是

    5)  连接到 BQ51003输出端的 BQ25100AYFPT 为3V 17mAh 纽扣电池充电、建议的最高 R_ISET 值为13.3k (将充电电流设置为10mA)、该低电平是否足以安全地为如此小的电池充电? -- Bill J ----不知道这是电池制造商的问题。

    6) 此部件是否允许略高的 R_ISET 值?--Bill J --是的,但您需要评估性能并验证其是否满足您的要求。

    7) 最后,我非常不清楚如何为此应用设置术语前电阻值,请告知。-- Bill J ---- 20%预充电和10%终止的典型值为6k 欧姆,BQ25100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill、非常感谢您的帮助、我觉得我应该为您提供午餐! 我将按下、并告诉您事情发生了什么、或者如果我进入另一个卡纸。 根据您回答的另一个线程、对于12-15mm 线圈尺寸、我的理想目标是>20uH 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luke --没有问题,很高兴能提供帮助。

    "理想的目标是>20uH 正确?" -- Bill J --是的,L 值超过15uH。   

    一些有助于减小线圈尺寸的因素包括15mm 至20mm、L 值更高、 与 TX 线圈良好对齐、线圈间距更小。