This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2875:带斜率补偿的电流模式

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2875, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988967/uc2875-current-mode-with-slope-compensation

器件型号:UC2875
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC28950

您好!

我想在带斜率补偿的电流模式下使用 UC2875吗?
我在组件数据表中找到了如何在电压模式下使用它、以及如何在电流模式下使用它:"对于电流模式控制、可以通过将斜率引脚接地并将斜升引脚用作 PWM 比较器的直接电流感应输入来禁用斜坡发生器"。
我的目标是在电流模式下使用具有斜坡补偿的 UC2875。

因此、我必须将电流传感器输出信息直接放在斜坡引脚中。 对于斜率补偿、我想我必须添加一个连接到 VCC 的电阻器(Rslope)吗?
是否可以获得应用原理图来帮助我进行设计?

提前感谢、

Benoit、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benoit、

    我们将研究此案例。  请在24至48个工作小时内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是一个新设计、我会考虑使用 UCC28950或 UCC28951相移全桥控制器。  这些器件设计用于在峰值电流模式控制下运行、并具有内部斜率补偿。

    使用 UCC28950或 UCC28951的另一个原因是、它们是 Unitrode /TI PSFB 控制器的第三代和第四代。  这些器件更易于设计和使用。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何使用这些器件进行设计。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、