This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:LDO5转换延迟

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989626/tps65916-ldo5-slew-late

器件型号:TPS65916

现在、我想将 LDO5用于振荡器。

在 Osilattor μs 表中、"为了实现稳定的振荡启动、请确保从0% VCC 到90% VCC 的时间在电源开启时为150 μ s 或更多。"

请告诉我 LDO5转换较晚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 LDO5压摆虽未指定、但用于提供振荡器等噪声敏感电路。  

    5.4.2.4低噪声 LDO (LDO5)

    LDO5专为提供噪声敏感型电路而设计。 该电源可用于为电路供电

    例如 PLL、振荡器或其他需要低电源噪声的模拟模块。

    4.2典型应用显示 LDO5用于 SoC 振荡器。

    此致