This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020变得非常热

Guru**** 2586655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988283/tps63020-tps63020-became-extremally-hot

器件型号:TPS63020

我正在调查产品现场故障、发现两个 TPS63020器件中的一个在现场运行1.5年后变得非常热(+119 C)。 我检查了所有相关组件、它们看起来正常、没有短连接。 随附热像图和原理图副本。 这些器件上没有命中接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleh、

    感谢您的参与。 我想与您确认几个问题:

    1.每个电路板是否都有相同的高温问题?

    TPS63020的另一个温度是多少?

    3.这款119C 温度 IC 是否正常工作并输出4.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有此电路板具有如此高的温度。

    2.目前可疑装置的温度正常。

    3.我将故障电路板上的电压输出与已知正常电路板进行了比较、故障电路板的电压输出与已知良好电路板上的电压输出相比约为3.3V。 很遗憾、我无法插入示波器屏幕的副本、因为它需要 URL、并且无法从文件中插入图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh、

    故障电路板上的器件似乎无法正常工作。 TI FAE 以前是否审查过此电路板原理图和布局? 如果没有、您可以在此处分享吗?

    到目前为止、故障率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63020原理图已共享。 要共享完整的电路板原理图和 PCB 布局、我们需要签署 NDA、E2E 论坛不是进行此操作的理想场所。 我们更愿意在可能的情况下直接与 TE FAE 合作。 这是第一个已知故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh、

    原理图上没有明显的错误。 有关  技术支持、请咨询 TI 当地 FAE。