This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:如何计算电感器电流规格?

Guru**** 2531120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989208/tps61087-how-to-calculate-inductor-current-spec

器件型号:TPS61087

大家好、TI ENG 团队

我想知道如何计算电感器电流规格。

我的设计规格是  

1) Vin=+3.0V~+4.2V、=>锂离子电池单节电池

2) 2) Vout =+7.5V

3) 3) Iout = 0.3A

4) 4) fsw = 1.2MHz

5) n=0.9 (90%)、纹波=0.35 (35%)

I 计算得出的电感值(eq 5、数据表13页)

VIN @+3.0V => 5.14uH

VIN @+4.2V => 7.39uH

我选择8.2uH。 对吗?

但我不知道8.2uH 电流规格。

我是否必须选择3.2A 开关电流?  我找不到公式。

因为如果电感器具有高电流规格、 则电感 器尺寸更大。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用4.7uH 或6.8uH 电感器来减小电感器尺寸。 电感器电流可以是2A 电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李嘉柏

    您能告诉我如何计算电感器电流规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以选择电流至少比应用中的最大峰值电流高30%。