This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:有关栅极电压的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989166/ucc24624-inquiry-about-gate-voltage

器件型号:UCC24624

您好、支持团队

已收到客户关于 UCC24624的询问。

请检查以下信息。

[波形]

如果通过栅极导通状态下的电流(84.6A)和电压(-1.72V)执行计算、则为 RDS (on) 49m Ω。 是什么使其与 MOSFET 数据表有所不同?

 2、在 ID (ch3)电流变为0之前、不能保持栅极电压。 原因是什么?

有关电路图和当前配置的条件、请参阅以下内容。

[电路图]

电路条件

- REG 225电容。 连接

-将1K 连接到 VD1和 VD2引脚、消除噪声 C127和129

-删除了栅极关断二极管。 栅极电阻2.2R

-栅源电阻200k

- VSS 电阻200R

如果您有任何需要的其他信息、请告诉我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

    波形显示 VG1/VG2由于关断阈值较低而过早关闭。 我说过您添加了 VSS 电阻200欧姆、即使建议值为212欧姆、也可以增加到330欧姆。  

    另一种优化方法是优化布局、VD1/VD2应通过1k Ω 连接到 MOSFET 的漏极、VSS 不能直接连接 MOSFET 源极。  

    云生