This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:奇怪的 ICThetaJA 有效

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1, LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988964/lmr33620-strange-icthetaja-effective

器件型号:LMR33620

您好!

我进行了 Webench 仿真、 给出了 ICThetaJA 在 6°C/W (有效 IC 结至环境热阻)下的有效值。

在数据表中 、值 RθJA Ω 结至环境热阻为42.9°C/W 我认为这种价值不能降低

就像这样、还有完美的布局设计(我不知道 Webench 使用哪种布局来进行此设计)。 希望符合 JESD 51-7标准。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布屏幕截图?

    WEBENCH 似乎正在针对给定的功率条件和预期的 IC 上升情况进行一些计算...这将取决于功率条件。

    假设、如果您选择更高的输出功率、例如5V @ 2A、则 VQFN 封装的温度将接近30°C/W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处看到屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用以下类型(SOIC8)进行仿真、则会得到6°C/W

    BR Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    theta Ja 有效参数将根据测试的功率损耗来完成。

    LMR33620-Q1 D/S 中的图8-7和图8-8是要使用的更明显的曲线(在我看来) 这基于实验数据。 这将为您提供每个可用铜面积的 θ Ja 以及系统在满输出功率下可支持的最大环境温度。

    它看起来像 θ Ja 饱和大约45°C/W,这对于我先前的评估来说有点令人惊讶……这个芯片可能没有被设计好,也没有其他我用来使用利用 VQFN 封装技术的芯片。

    如果您的应用需要承受热性能压力、并且您可以使用此器件实现稍大的解决方案尺寸、我建议您在 LMR33620 D/S 中进行引线式订购(无 Q1)。

    此外、该器件的最新一代热性能更佳、并采用 WSON 封装、可在小尺寸和热性能方面实现两全其美...LM63625/LM63635。

    请告诉我您的想法。 希望我不会让这更令人困惑!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    NOP、一切正常、但6°C/W、从我的角度来看、仍然是错误的。

    我进行了仿真、以验证我们已经使用 SOIC8封装芯片开发和设计的电源的温度行为。

    以避免我们的实验。 例如、在气候室中反复进行几次温度测试、我使用 Webench 创建了一个简短的仿真。

    是的、对于其他封装、这些值是我看到的正确值、但无论如何、SOIC 8=错误的。

    无论如何、我现在使用正确的值进行自己的计算/仿真...