This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606限制电流

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987964/bq25606-bq25606-limit-current

器件型号:BQ25606

大家好、

我进行了测试、但仍然只有1.2A 充电电流、不再需要充电电流。 我使用电源对其进行了测试。 直接由电源充电的2A 充电、充电过程中没有任何问题。

我测试了它、TS (引脚11)引脚固定为10K 上拉和10K 下拉。

问题出在哪里,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。

    如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    请检查 STAT 引脚是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 当充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障或系统过压或电池过压)时、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。

    另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。

    当达到输入电流限制或输入电压限制时、器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限制以下且输入电压升至输入电压限制以上。 随着系统负载持续增加、电源路径会使电池放电、直到满足系统电源要求。 此补充模式可防止输入源过载。    有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)和 www.ti.com/.../bq25616.pdf 上的9.3.6.2动态电源管理。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 。