This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:您是否有任何稳定性边界条件图、如 TL431?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4030, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988212/lm4030-do-you-have-any-graph-of-stability-boundary-condition-like-tl431

器件型号:LM4030
Thread 中讨论的其他器件: TL431

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LM4030BMF-4.096用于他们的新产品。

 他们有几个问题、如下所示。  

 请问您对问题的回答是什么?

 问题1. 您是否有任何 LM4030的稳定性边界条件图、如 TL431数据表(版本 SLVS543P)第17页的图16?

    TL431数据表

     https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/tl431.pdf

 问题2. 如果 Q1回答为否、是否可以计算 REF 和 GND 端子之间可以连接的电容值?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    LM4030无需外部电容器即可运行、使用任何电容值为 to10μF μ F 的电容器。 因此、该器件没有稳定性图、只需保持在10uF 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Marcoo、

     感谢你的答复。

     这些信息对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。