This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电电压覆盖(CVRD)行为

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988428/bq40z60-charging-voltage-override-cvrd-behavior

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ4050

尊敬的 TI 团队:

我正在进行 BQ40z60的电池平衡、我注意到、只有当充电状态()获得 VCT (完全充电)或 电池获得足够的静置时间时、电池平衡时间才会更新。

在我的应用中、 电池永远不会得到弛豫时间、电池将连续循环(充电和放电)而不会有延迟时间、因此我唯一更新/重新计算电池平衡时间的机会是只对电池充电、直到充满 电才能获得 VCT

但在我的应用中、有时需要在无需等待电池充满电的情况下使用电池、因此我通过覆盖充电电压来解决此问题(小于高级充电算法中列出的电压) 通过设置 CVRD 强制充电状态在任何 RSOC 上获得 VCT。 它可以正常工作、电池平衡时间会在我需要的任何 RSOC 上更新。 但我看到、当设置 VCT 并且 FCC 也降低时、RSOC 跳至100%、这是否是预期/正常行为? 它是否会对量表学习状态产生重大不利影响? 尤其是当我想随时返回高级充电算法默认值时

谢谢

-亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    这是预期行为。 电池平衡需要 DOD。 对于这种应用、最好使用基于电压的平衡算法、如 BQ4050和 BQ40z50-R4中使用的算法、该算法将在几个月内发布。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的反馈、那么您认为它不会使电量计学习状态变得混乱吗?

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、  

    我认为这可能会使所学状态变得混乱。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Jessica