This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742仿真示例不能运行。

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985045/ucc28742-ucc28742-simulation-example-can-not-be-runned

器件型号:UCC28742

您好!

我下载了 UCC28742的仿真示例、并尝试在 SIMPLIS 中运行该示例、但始终存在以下错误:

谢谢你。

Thang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thang、

    我已经尝试下载 simplis 模型、它通常可以在我的笔记本电脑上运行。 因此、我认为您必须检查您的软件设置。 很抱歉、我无法为您提供帮助。 如果您 对如何使用 UCC28742有任何疑问、请随时告知我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    我这次尝试使用许可证版本、它在瞬态分析中工作、但在交流分析中还没有工作。

    您可以尝试交流分析吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    电源仿真不是我的领域专业知识、 如果您对 UCC28742有任何应用问题、请随时告诉我并创建新帖子。

    谢谢。