This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:升级器件

Guru**** 2867870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988027/lm3406-upgraded-device

器件型号:LM3406
主题中讨论的其他器件:TPS92512LM3409

大家好、团队、

您能给我推荐 LM346MHX/NOPB 的升级替代产品吗?

输入电压:>=32V

输出电流:>=2A

需要 PWM 调光、PW 信号电平为3.3V。

我认为 TPS92512合适、 您可以检查一下吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我们在该组中支持的器件是 TPS92515A 或 LM3409、它们可以正常工作。  TPS92515A 受热耗散限制、因此当输入电压为32V 时、它取决于开关频率和输出电压。  由于 MOSFET 是外部的、因此 LM3409可以轻松处理此电流。  TPS92512是您提到的另一个要查看的选项。  决定因素包括开关频率、PWM 频率和占空比范围、输入电压范围、输出电压和散热能力。  我要将其更改为 LED 组、因为它们支持 TPS92512和其他器件。  如果 TPS92515A 或 LM3409很有趣、您可以将其改回我们的小组。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin-san、您好!

    好的、非常感谢。
    我 会将 此请求转发给 LED 团队、以防万一。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    我已经回复了您的电子邮件。 如果需要任何进一步的支持、让我们通过电子邮件保持沟通。 谢谢!

    Robin