This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201-FB 电压过高

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986470/tps563201-tps563201-fb-fb-voltage-is-too-high

器件型号:TPS563201

您好 TI 团队,

我有一个使用 TPS563201的项目、发现轻负载时的电压高达0.81V,该电压已超出规格范围、如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要捕获 SW 和 Vout 波形以与我共享? 请与我分享原理图以进行审阅。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    供参考

    1,原理图

    2,Vin=12V Vout=5V   轻载 SW 波形

    3,Vin=12V Vout=5V Iout =0.2A  SW 波形

    4,Vin=12V Vout=5V Iout =0.5A  SW 波形


    6,Vin=12V Vout=5V Iout =2A  SW 波形


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对反馈引脚上的基准电压和电压有疑问吗?

    如果是、则 Vref 规格为 Vo=1.05V。 在输出电压为5V 的情况下、您可以预期这种与标称值的差异。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerold,

    是的,该电压来自 tps563201 FB 引脚。

    空载输出纹波约为130mV、为什么 FB 电压超出规格这么大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您测量的814mV 是 FB 电压 RMS 值。 FB 节点电压应具有纹波、因此 RMS 值略大于平均值。 您可以使用最小环路来测量  底部反馈电阻器上的波形、以进行双确认。 FB 节点的平均电压是 FB 电压。

    同时、您还可以使用以下方法来检查 FB 电压、这就是我们在最终测试中所做的:

    1.删除 R1和 R2

    2.在 FB 节点上添加外部电源

    3.将电源从0.6V 扫描到0.9V,监控 SW 波形。 当 Vsupply < VFB 时、SW 为最大占空比;当 Vsupply > VFB 时、SW 保持低电平。

    电压使 SW 从最大占空比变为低电平是 FB 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我想知道 Vo = 1.05、Iout = 10mA Eco 模式运行时的最小和最大 FB 电压是多少、该规格未指示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我与我的同事核实一下、并在明天向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VO=1.05、IOUT=10mA 条件下的最小和最大 FB 为754mV/792mV。