This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:我将该器件用于5V/5A。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61232, TPS61288, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989000/tps61232-i-am-using-the-part-for-5v-5a

器件型号:TPS61232
主题中讨论的其他器件: TPS61288TPS61022

您好!

我将升压转换 器 TPS61232DRCR 用于2.5V 至5V 的输入范围、输出为5V/5A。 升压输出负载为 Raspberry Pi 模块。 估计功率为5V/3.8A。 请推荐您的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61232没有足够的电流能力从2.5V 输入电压输出25W 功率。 它将触发开关电流限制。  

    您可以看看 TPS61288。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入为3V 至5V、这意味着可以实现吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初我们使用 TPS61288进行设计、但现在该器件已缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以提供20W? 输入电压最低为3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61232开关电流限制最小为4.0A。 对于 Vin=3V、Vout=5V 应用、它可以输出~2A、10W。

    您也可以查看 TPS61022。