This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:2.0V 输入

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986880/tps61288evm-064-2-0v-input

器件型号:TPS61288EVM-064
主题中讨论的其他器件:TPS61288

您好、先生、

我 现在使用评估板 tps61288 EVM-064。

该电路发生变化、因此输出电压变为6V。

如果电源的输出负载仅为负载(12欧姆)、则即使输入电压为2.0V、也会驱动输入电压、

但是、如果电源的输出负载与电容200uF 并联的负载(12欧姆)相连、则当输入电压变为2.7V 或更低时、电路将关断。

您能告诉我调节电路中的器件值、以便最小2.0V 能够满足此要求吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的联系。

    我可以知道200uF 电容器器件型号和 ESR 值是多少? 您需要考虑该设计的 ESR 零点频率对环路稳定性的影响。 您可能需要重新设计补偿参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。

    请在下面找到我的电源原理图。

    e2e.ti.com/.../power-schmatic.pdf

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢你。

    TPS61288输入上升 UVLO 最大值为2.4V、下降 UVLO 最大值为2.0V。  

    由于2.7V 的电压非常接近 TPS61288输入 UVLO 规格、请确保电源电缆足够短且足够宽、以避免其上出现较大的压降。  

    您可以使用 DMM 或探头首先检查 Vin 引脚是否高于 VIN UVLO。 您能否分享 VIN、SW、VOUT 引脚波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我发现了嵌入评估板的系统侧在2.7V 时关断的原因。

    我取消了它、现在正常了。

    您的建议。

    BTW、我想了解有关 EVM 板输出端 C3&C4的更多信息。

    为什么使用 C3&C4?它们的功能是什么?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很高兴听到好消息。

    C3、C4均为与 C5~C9并联的输出电容器。 您可以根据输出纹波、负载瞬态下冲和过冲要求设计输出电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们正在尝试降低电源电路发出的噪声。
    必须抑制振铃。

    我尝试在 BST 端子上添加电阻器以降低开关速度。

    对于此 IC、此用途是否存在问题?



    或评估板上提供的缓冲电路备用模式除外

    还有其他方法吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    有以下方法可降低开关噪声:

    在 SW 引脚与 GND 之间添加缓冲电路。

    2.将1uF 0603封装陶瓷电容器尽可能靠近 IC 放置。 请参阅 EVM 上的输出陶瓷电容器 C3位置。

    由于 SW 节点噪声主要发生在低侧 FET 导通/关断时、因此与自举电容器串联的电阻器会影响高侧 FET 导通/关断时间、因此对降低噪声的影响很小。