This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:UVLO 选项

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989485/ucc28c41-q1-uvlo-options

器件型号:UCC28C41-Q1

大家好、  

客户想知道我们是否有 UCC28C4X-Q1的 P2P 产品具有较低的 UVLO (<6.5V)吗? 或者、是否有办法通过外部电路来降低 UVLO 值?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    通常、6.5V 是一个非常低的 UVLO 点、因为 如果  高电压 MOSFET 的驱动电压低于6.5V、则无法完全导通、因此驱动器电压由 VDD 上拉。 因此、我认为我们没有 UVLO 低于6.5V 的 P2P 器件。 请告诉我们客户为何要求较低的 UVLO 点。

    谢谢。