This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:配置为电流源时、工作模式会来回切换、电流不稳定

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988329/tps61021a-when-configured-as-current-source-operating-mode-switches-back-and-forth-and-current-is-erratic

器件型号:TPS61021A

您好!

我正在使用 TPS61021A 为客户开发一个项目。 我将其用于 TPS61021A 作为电流源而不是电压源运行的拓扑中,请参阅 sketch。 很抱歉、草图中有错误、电感器为0.47uH、这是该部件的建议值。 我无法在公共论坛上详细描述电路或负载,但3V 齐纳二极管是负载的合理近似值。 输出电流为2A、也就是说当2A 电流过感测电阻时、到开关的反馈电压为790mV。 系统的电源电压从3.2V 开始、几分钟后降至2V。 为了进行此测试、我将电源电压设置为2.9V 的固定值、该值位于我的问题所在的区域。 高于3.1V 和低于2V 时、不会出现问题。

负载电流不稳定、请参阅示波器快照。 蓝色线迹表示齐纳二极管的电压、黄色线迹表示反馈电压、即790mV、正确的值。 该芯片似乎在两种运行模式之间切换:一种是电压的小正弦变化、不会导致问题;另一种是关断时间较长、变化很大。 较长的关断时间会产生较大的电流摆幅并导致产品出现问题。

是否有人可以为我提供一些指导、以了解 TPS61021内部的情况、开关模式为何看起来会发生变化、以及如何将其保持在表现更好的工作模式? 我觉得这可能是因为输出上的保持电容太大、芯片认为没有负载、但从44uF 变为22uF 没有什么区别。

感谢您的任何建议、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    这是一个有趣的应用、我以前从未遇到过。

    我是否可以知道 FB 引脚连接在何处? X50代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIoyd、

    电路似乎不稳定。 您是否在 TINA 或 PSIPICE 中仿真电路以检查稳定性。  

    4.7uH 电感器似乎太大。 您能否尝试1uH 或0.47uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    显示 X50的块是50的模拟增益。 8毫欧电流感应电阻器上产生的电压乘以50、得到大约800mV 和2A、这是目标值。 在实际系统中、乘法器中添加了一个偏移、允许我更改电流设置、但此处未显示该偏移、并且在这些测试期间其值是固定的。

    我要做的是具有可变电流源、它可以在2V-3V 的电源电压范围内将0-2A 输出到3V。 因此、我选择了升压开关并使其成为电流源。 该控制是一个模拟电压、可偏移电流感测增益级的输出。 我怀疑通过模拟增益级的相移/时间延迟可能会导致不稳定、但这超出了我的专业知识范围。 如果您有任何建议、我很乐意找到专为此类情况而设计的解决方案。  

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    很抱歉、我的器件上出现了错误、电感器为0.47uH、这正是针对该器件的建议。

    我下载了 TINA 并开始了一个教程、但似乎需要很长时间才能了解如何使用它。 由於导致这个问题的条件是随机调节供电电压,直至出现,我想在我提出这个问题之前,先请专家提出意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Islonim、

    我不确定您所指的是哪些专家。 我是升压转换器产品线的应用工程师。 该器件受到 ME 和 Zack 的大力支持。

    电路的控制环路与器件的典型应用条件有很大差异。 放大器的带宽也会对稳定性产生很大影响。 1K 和0.1uF RC 滤波器也会影响稳定性。 因此、我建议我们首先对其进行仿真。 TINA 并不难于使用。 请尝试一下。

    遗憾的是 、不允许使用资源。 否则、我可以为您进行仿真。  抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    当然、我所指的专家是您和 Zack! 非常感谢您的意见。

    感谢 TINA 的建议。 我已经下载了 TI 版本的 PSPICE、它看起来非常复杂。 我将尝试 TINA。

    也许我的整个方法是错误的-是否有更好的方法来实现一个可在我的应用中工作的受控电流源? 我不能在公共论坛上详细介绍、但我能直接给您发送一条消息、为您提供更多背景信息吗?

    谢谢、

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    您的电路与本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva419c/slva419c.pdf 中的图4类似 

    我认为这种电路应该起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试一下。

    劳埃德