This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:建议用于 LCD 背光?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986720/tps92200-suggested-for-lcd-backlight

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:TPS61193

您好!

使用 TPS92200D1来驱动家庭自动化产品的 LCD 显示屏的背光是否是一个好主意、因为它对成本很敏感?

背光必须可调光、电路光必须非常高效、以避免我们产品中出现任何发热。

´s Vin=24VDC、LED Δ I 的 UF=12VDC、IF=140mA。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    此器件可满足您的要求。 BTW、串联和并联 LED 的计数如何?  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您的回复。

    背光由14个 LED 组成- 7条并联线、每个 LED 串联2个。

    我们目前正在为您的驱动器 IC TPS61193使用另一个显示屏(仅60mA)、该 IC 具有扩频功能、可降低 EMI。 如果 TPS92200会导致 EMI 问题、我们是否有类似且更便宜的 IC、具有扩频和最少的外部器件?

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    似乎没有更好的选择。

    Robin