This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:询问 TPS9264原理图设计建议

Guru**** 2504855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987904/tps92640-asking-for-the-tps9264-schematic-design-suggestion

器件型号:TPS92640

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS92640。

您是否会查看原理图并就此提供建议?

https://txn.box.com/s/f9vvytqko4fph9kdf8la5crva2mkct2k

这是 LED 驱动电流。

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

      您能否提供以下有关此原理图的更多信息:

      1、电源电压范围是多少?

      2.输出 LED 的数量是多少?

      电感器规格是什么?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    由于客户正在等待原理图反馈、请立即提供反馈。

    1. 15伏
    2. 客户不会从销售商那里得到 LED 计数。 客户仅获得 LED 电流和电压。

           

    1. 电感器规格

         

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

       从客户的原理图中可以看到、他们已将最大输出电流配置为超过25A? 您能否帮助与客户核实"IADJ"引脚的电压范围?

       电感值太低、需要更大的电感器才能实现这种高电流应用。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的反馈。

    我将检查 IADJ 电压。

    您是否有建议的电感器建议? 是否有任何工具可以为该电感器设计提供估算?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请提供开关频率、我会向您推荐合适的电感器值。  

    让我们通过电子邮件保持通信。  

    Robin