This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:备选 IC 2系列 LED Vf=2.77Vea @ 300mA 的建议

Guru**** 2536530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010, LM3560, LM3553, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989108/lm3553-suggestion-for-alternative-ic-2series-led-vf-2-77vea-300ma

器件型号:LM3553
主题中讨论的其他器件:LM36010LM3560TPS92200

我希望为一个项目驱动两个 LED。 覆晶10、Lumiled LED Vf=2.77V、350mA

由于 VF 较低、我在之前的项目中使用过的 LM3560/LM36010等 IC 效率太低。  

您是否有替代 LM3553的建议?

Vs = 5V

仅 I2C 控制(可使用 I2C->PWM/DC 打开)

对于我的应用、线圈电流将介于100mA 和300mA 之间(Vf = 2.65V-2.75典型值)

2个串联 LED (电流为300mA 时为5.5V)或2个独立通道(电流为300mA 时为2x 2.75V)。

此外、如果最好选择 LM3553、M/F 是否可以保持悬空或下拉至 GND? 文档说明:

默认功能是复位、其中逻辑"1"将器件置于正常工作模式、逻辑"0"将器件置于复位状态

是否可以通过 I2C 将 M/F 设置为 GPIO 模式来退出复位状态、或者是否需要将引脚拉至高电平?

 

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drace、

    TPS92200呢? 这是一款具有良好效率的降压 LED 驱动器。

    对于 LM3553、M/F 可通过 I2C 进行配置。

    Robin