This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:图像传感器中的 TPS61161纹波干扰

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988386/tps61161-tps61161-ripple-interference-in-image-sensor

器件型号:TPS61161

大家好、

我的客户现在使用 TPS61161、发现 它在图像传感器中具有纹波干扰、因为该 IC 会出现纹波现象。

干扰频率约为600kHz、原理图大致如下所示。

您对如何优化 TPS61161的纹波有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您能否提供相应的布局? 谢谢!

    Robin