This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:TPS54318RTET

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988193/tps54318-tps54318rtet

器件型号:TPS54318

你(们)好  

我们在项目中使用了 TPS54318器件、但我们在输出电容器和电感器 SFR (自谐振频率)方面有一点困惑、实际上我们想知道电容器和电感器的自谐振频率 需要多少倍的开关频率。

如果您有任何此类应用文档、请向我们推荐哪一个也有帮助。

我们知道 SFR 需要的一件事不仅仅是开关频率。

对于输入和输出电容器和电感器、请考虑此问题并给出相应的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    谢谢您的提问、很抱歉耽误您的时间。

    我将在内部进行检查、并在明天通知您。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我n´t 找到一个固定数字来将最小自谐振频率与开关频率相关联。

    在运行期间、为了最大限度地提高性能、最好确保电容器 仍然具有电容行为、从而使 SRF 大于开关频率。  但是、 没有明确的限制、两个频率之间的比率取决于 具体要求。

    为了获得参考、我建议您查看器件 EVM 的 BOM (TPS54318EVM-512 3A、SWIFT 稳压器评估模块、第16页)。

    特别是、如果您为设计选择尺寸相同的电容器和与建议电感器相似的电感器(L 值、DCR、Isat、..)、则应该具有与数据表中报告的性能相似的性能。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。