This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:有关 TPS65132的 IQ 测试条件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989310/tps65132s-iq-test-condition-about-the-tps65132s

器件型号:TPS65132S
主题中讨论的其他器件:TPS65132

尊敬的 TI:

我们在 TPS65132的数据表中找到了 IQ 值。 典型值为0.54mA。

1) 1) 1)您能否帮助澄清此 IQ 值的测试条件? 输出(VPOS 和 Vneg)是启用还是禁用?

2) 2)如果在 VPOS 和 Vneg 存在时对其进行测试、则除提供的典型值外、Maxmin 值是多少?

3)如果在输出被禁用时进行测试、那么输出被启用时的值是多少?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)数据表中指定的参数在启用器件但不进行开关的情况下、即输出未调节至设定的电压。

    2) 2)如上文1所述、未对 VPOS/VNEG 进行调节。

    3) 3)在启用和调节输出但未加载的情况下、输入电源的电流取决于输入电源值本身和设置的输出电压。 例如、当 VIN=3.4、VPOS=5.4V、VNEG=-5.4时、来自输入电源的电流通常为~1.1mA。

    此致、

    辽卡特