This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:关于 TPS22915CYFPR 和 TPS22914CYFPR 的内部结构

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22915, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989136/tps22915-internal-structure-about-tps22915cyfpr-and-tps22914cyfpr

器件型号:TPS22915
主题中讨论的其他器件: TPS22914

大家好、

请问 TPS22915CYFPR 和 TPS22914CYFPR 的内部结构是否有差异?


我们的客户确认将 TPS22914CYFPR 更换为 TPS22915CYFPR。
他们需要检查它以决定使用此器件。

此致、
JUNJI Hirashima
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirashima-San、

    914和915之间的区别在于 TPS22915器件中存在 QOD、因此它们不完全相同。 这意味着当 TPS22914被禁用时、将不会有快速输出放电来下拉输出电源轨。 如果这是可以接受的、则可以互换 TPS22914和 TPS22915。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的回答。

    好的。 我将确认您对我们客户的回答。

    此致、

    JUNJI Hirashima