This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:该器件是否可以并联?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989423/tps7a20-can-this-part-be-paralleled

器件型号:TPS7A20

TPS7A20器件是否可以并联使用?  即两个并联的电流、以获得600mA 的电流

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    任何 LDO 都可以并行使用、但需要付出一些努力。  TPS7A20没有要连接的反馈节点或 NR 引脚、因此您需要使用镇流电阻并联该器件。  以下是对您有用的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slva250/slva250.pdf

    我们确实拥有大量可提供600mA 电流的线性稳压器、而无需增加并行 LDO 的复杂性。  如果您愿意、如果您向我提供了关键要求列表、我可以查看我们的合适器件目录。

    谢谢、

    斯蒂芬