This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601DEVM-877:无 VBUS 时 BATFET 关闭

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982066/bq25601devm-877-batfet-off-when-no-vbus

器件型号:BQ25601DEVM-877
主题中讨论的其他器件:BQ25601DEVMBQ25601D

大家好、

我的客户正在测试 BQ25601DEVM、他们发现在没有 VBUS 的情况下、系统负载未连接到电池、怀疑 BATFET 已关闭。  

电池电压为4.1V、EVM 板为默认设置。  

有什么想法、可能会出什么问题?

谢谢、  

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    如果 仅使用电池、您能否提供所有 BQ25601D 寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。