This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066:栅极损坏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989047/lm25066a-lm25066-damaged-gate

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066CSD18536KTT

您好!

我将测试连接的电路。  

e2e.ti.com/.../1586.LM25066_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D.XLSX

在电路 上电/断电的一系列循环过程中、栅极驱动器最终断开、引脚栅极永久连接至0V。 其余功能(PMBus、VIN 测量等) 和 MOSFET 保持正常工作。 状态字保存值:0x0841。

起初、我的输出端没有肖特基二极管、因此我将一个二极管焊接在输出端、但没有产生任何影响。  我认为破坏性事件在以负载启动时发生(我在输出上使用5A/6A)、 但 我无法捕获事件的波形。

我不想问您是否有类似问题的经验、您可以建议什么来进一步保护栅极驱动器。

谢谢、

弗兰·冈萨雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fran、

    感谢您与我们联系。 今天结束时、我将向您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fran、

    请 包含一个大约10Ω Ω 的串联栅极电阻、如下所示。 如果可能、请尝试下次捕获启动波形(VIN、GATE、VOUT 和 IIN)。 这将有助于调试该问题。  

    原理图显示 MOSFET 为  CSD18536KTT、但设计计算器指示 PSMN3R7-100BSEJ。 请验证一次。