This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:TPS53316低 O/P 电压

Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982630/tps53316-tps53316-low-o-p-voltage

器件型号:TPS53316
主题中讨论的其他器件:TPS62869

你(们)好

我有以下电路、当我施加5V 电压时、输出为1.4V、而不是预期的3.3V。

我注意到、在 FB 节点周围进行探测时、它将突然变为3.3V。

引脚12 Vreg 的读数为3.0V、与预期的读数相同。 引脚10 FB 为0.6V

您能告诉我可能出了什么问题吗?

OH 最初、我将 FB 引脚连接到 VOUT 而不是 R39/R40节点、这可能会损坏 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    施加 Vin 时是否连接了负载?

    您可以发送 PCB 的照片吗?

    将 FB 连接到 Vout 应将输出电压强制为0.6V。  我很好奇这种连接是如何在您的 PCB 上发生的。

    对于较新、较小、较简单的器件、我们提供了 TPS62869。  我们将有一个类似的器件、在没有 I2C 的情况下支持更高的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电时、几乎没有1mA 至2mA 的负载。

    该电源用于为基板上的逻辑供电、因此通过 FET 进行开关、FET 通过处理器模块和进行控制

    启动例程完成后、此操作将打开 FET、以便为基板的其余部分供电。

    我错过了原理图上的连接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。   

    如果您有一个全新的 PCB、在该 PCB 上、您在施加电源之前固定了与 FB 引脚的连接、最好进行检查。

    您能否在加电时发送 Vin、Vout、SW 和 PGD 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我明天进入办公室时会做的事情。

    您认为不存在的负载可能导致此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它应该在没有负载的情况下正常工作。

    感谢您检查波形。

    如果您还可以发送 PCB 布局和/或 PCB 和设置的照片、这可能有助于调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局。

    Q7、R35、R36和 R41从处理器模块驱动 FET Q11。 未安装 Q6。

    这存在 FB 问题、即连接到 VOUT 的引脚10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    波形。

    输入电压

    输出电压

    软件

    PgD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送 Mark。  这是奇数。

    您能否共享另一层的布局、在该布局中、过孔连接回 IC 的位置?

    您的布局使用了大量过孔、其中应该有一条低电感路径。  例如、Cin (C69)应直接路由到 IC 的引脚、而不使用通孔。  您可以尝试使用导线/焊料进行此连接、并查看行为是否发生变化。   

    环路补偿也可能存在问题。  例如、您可以将 C70替换为0.1uF、以强制系统稳定。

    在将 FB 引脚固定至 Vout 连接后、其他 PCB 是否会显示此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    C69直接连接到平面

    下面是其他层。

    L2 GND 平面

    L3电源平面

    L4底层、无连接。

    我还没有机会修改另一个板。 我明天会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发送。

    是的、C69直接连接到内部平面。  它应该在那里连接(以便从系统连接到 Vin 和 GND 网)和 IC 引脚、而无需额外的过孔距离(通过 PCB 上下)。

    期待您从修改后的电路板中获得的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否有机会运行更多测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。

    将 C70更改为0.1uF 使电源稳定。

    接下来、我将在 C69和 IC 引脚之间添加铜箔、以降低电感、看看这是否会产生影响。

    我希望在本周结束时这样做。 我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  通过"可"、它是否以正确的输出电压启动?

    更改 C70值表示需要改善外部补偿网络。  我建议使用0.1uF C70测量波特图、并根据结果更新补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我设法在引脚和 C69之间添加铜箔。

    尽管输出端存在大量纹波、但它提高了性能。 在 C69上添加220uF 改进了这一点、输出产生干净的3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的解决方案 Mark!