This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:在 Vgs 不存在的情况下 MOSFET 误导通

Guru**** 2381440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988988/ucc5390-false-turn-on-of-the-mosfet-under-vgs-absence

器件型号:UCC5390

如下图所示、通过分别在栅极驱动器 G1和 G2的帮助下打开 M1和 M2、电机以正常方向驱动。  我一直在使用栅极驱动器 IC UCC5390EC。

栅极驱动器 G2接地引 脚连接到 MOSFET M2的源极引脚 以正确驱动它。  110V 电源接地也 连接到 M2的源极、以吸收电机的电流。 在图中、它显示为一个接地端、因为它们是通用的。

问题:现在我已经移除 了 G2接地引脚和 M2源极引脚之间的链路、但 M2的源极引脚仍连接到110V 电源接地。 在这种情况下、MOSFET M2导通、无需 G2干预、当我仅打开 M1时、电机被驱动。 这是不可取的。 请提出解决方案。 M2的栅极引脚是否需要米勒钳位保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC5390EC 使用单轨电源、VEE2连接到 GND2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林格穆尔西  

    我不理解将中间栅极驱动器的 GND2从 M2源极断开的原因。 栅极驱动器需要此连接才能正确偏置栅极。 如果驱动器的 GND2保持悬空、则无法对栅极进行偏置。 因此、VGS 和 FET 的运行现在完全不受控制。  

    为了控制 FET、您必须将拉电流重新连接到 GND2。  此外、请告诉我您想移除该接地连接的原因?  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回复。 我的要求是单点故障不应导致驱动电机。 当我尝试模拟上述失败时、我观察到了这种情况。 解决这个问题。  

    此致、

    林格穆尔西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林格穆尔西,

    我们的栅极驱动器基本上会保持悬空、而不会将 GND2基准连接到 M2 FET 的源极。 如果没有 GND2连接、我们的驱动器将无法工作、并且 M2 FET 的栅极将不受控制。

    为了解决这个问题、必须在独立于栅极驱动器的情况下实施一个解决方案。 例如、您可以在 M2 FET 的栅极至源极之间放置一个下拉电阻器、以确保在仅栅极驱动器 GND2引脚与 M2源极断开连接的情况下将栅极拉至源极。 为了有效地下拉栅极(VGS = 0V)、电阻器必须保持从栅极到 M2 FET 源极的连接。 解决方案将取决于您在系统中预期的故障。 如果栅极驱动器的 GND2引脚不以 M2源极为基准、栅极驱动器就无法解决此问题。

    此致、

    Andy Robles