This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:I2C 通信问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989191/bq77pl900-i2c-communication-question

器件型号:bq77PL900

团队、

代表我们的客户发布此信息:

我希望获得有关特定芯片的技术帮助、并明确我想要执行的特定功能。 我有一个 BMS 芯片、产品编号为 bq77PL900、我对 I2C 通信有疑问。 我希望直接写入 State_control 寄存器、以便根据我写入 SDA 和 SCL 引脚的消息打开/关闭芯片输出。 我担心的是、一旦我发出关断命令、就能够重新打开它。 我在文档中读出、它还需要对 PACK 引脚施加大于 Vstartup 的电压、并想知道直接写入寄存器以将模式恢复为正常模式是否会将其重新打开?

我是否可以通过 I2C 从外部主机发送特定消息来打开/关闭芯片输出?  

感谢你的帮助。

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果您在 State_control 寄存器中写入 SHDN = 1、则当 PACK 引脚足够小时、器件将关断。  如果 PACK 引脚保持高于 VI (启动)电压、SHDN 位可被清零以继续运行。  如 bq77PL900数据表的功率模式部分第38页所述、电压接近0、但不是一 个特征参数。  如果 PACK 引脚降至0V、稳压器将关闭、PACK 引脚必须升至 VI (启动)以上才能开启。   如果部件关闭、则逻辑关闭、无法接受唤醒命令。