主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400、 BQ78350
您好!
我正在为应通过 SMBus 线路连接到 BQ78350-R1的主机开发软件驱动程序。 我有几个问题、如下所示...
1) 1) BQ78350-R1的技术参考手册说明了该 IC 作为从器件运行时的默认地址、其中 SMB 配置寄存 器的第7位设置为1 (固定地址)、即0x16/0x17。 考虑到这一点、我尝试通过主机控制 器与该 IC 通信、但 IC 没有响应。 在扫描总线以查找所有可能的地址时 、我在0XB 上找到了从 IC (十进制11)。 为了验证我的结果、我通过 EV2400连接了 BQ78350-R1 IC、 并尝试监听 IC 和 BQ Studio IDE 之间的通信数据包。尽管 IDE 指出芯片位于0x17上、 但我很惊讶地看到 bqStudio 通过0xB 与 IC 通信、作为 IC 在 SMBus 上的地址。
2) 2)查询有关读取和写入 IC 的数据序列。 禁用 PEC 的简单电压读取命令 应具有以下序列[地址写入]、[命令]、Start、[地址读取]、[电压读取 LSB]、[电压读取 MSB]、End。 同样、通过 SMBus 监听电压读取命令的数据 在结束时显示一个额外的字节、我不清楚该字节指定的内容。
罗纳克