This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:绝缘规格

Guru**** 2628285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1, UCC23313-Q1, UCC21736-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988188/ucc5870-q1-insulation-specification

器件型号:UCC5870-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC23313-Q1UCC21736-Q1

UCC5870-Q1栅极驱动器数据表没有符合 VDE V 0884-11或0884-10标准的绝缘规格。

您能否提供所需的值(例如 UCC23313-Q1数据表中的值)?

栅极驱动器 UCC5870-Q1能否用于直流链路电压高达1000V 的汽车应用?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    按照 UL1577标准、隔离电压为3750Vrms。 对于 VDE 规定的工作电压、让我与 团队确认一下、  明天回来。

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    为了更好地了解您的系统要求、我希望通过电子邮件与您进行讨论。 我已向您发送连接邀请。  请 为此 主题标记"已解决"。 谢谢!

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gangyao
    我还对绝缘规格感兴趣、例如 UCC21736-Q1数据表的第6.7章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    UCC5870-Q1的工作电压为1000Vrms 和1414V 直流或交流峰值。 UCC21736-Q1数据表的第6.7章中并未列出所有认证。  您的应用是否需要特定的认证?  

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gangyao
    符合
    EN 61010-1:2010 (第3版)标准的 UCC5870-Q1增强型绝缘是否高达1000VRMS 的工作电压

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    根据 VDE 0884-10、计划进行此操作。 和3750Vrms 隔离、这是基本隔离。  

    此致、

    江姚