主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好、专家、
我使用的是通过 I2C 总线连接到 MCU 的 BQ28Z610:
我想设置几个设置、例如设计容量和其他设置- 我花了超过1周的时间尝试了解如何将数据块读/写到电量监测计闪存中-我仍然在那里!
1.请告诉我如何设置读/写序列?
2.关于设计容量设置:我可以将该值更新到 EEPROM 中(基址:0x462A)。 但是、当我使用命令(0x3C)读取直流值时、我会得到一个不同的东西-垃圾)!?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我使用的是通过 I2C 总线连接到 MCU 的 BQ28Z610:
我想设置几个设置、例如设计容量和其他设置- 我花了超过1周的时间尝试了解如何将数据块读/写到电量监测计闪存中-我仍然在那里!
1.请告诉我如何设置读/写序列?
2.关于设计容量设置:我可以将该值更新到 EEPROM 中(基址:0x462A)。 但是、当我使用命令(0x3C)读取直流值时、我会得到一个不同的东西-垃圾)!?
感谢您的回答。
我使用的是通过 I2C 连接到 BQ28Z610的 EV2400和 bqStudio。
EV2400对我的"设计容量"设置和其他设置编程没有太大帮助。 使用 bqStudio 上的高级通信菜单、我能够更改 BTP 充电设置(cmd: 0x26)周期计数(cmd:0x2A)、但我无法覆盖"设计容量"值(命令0x3C)。
您发送给我的文档与 BQ28Z610芯片无关? 根据我的理解、每个电量监测计版本都有自己的读取/写入序列。 您给出的示例与 BQ27421有关。 顺便说一下、我使用了您发送给我的文档中的 C 代码库、但不幸的是、它不适用于我的芯片。
您是否有 BQ28Z610的一些应用手册/示例?
谢谢、
哈利姆。