This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:读取/写入闪存数据块失败

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989376/bq28z610-read-write-flash-data-block-failed

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好、专家、

我使用的是通过 I2C 总线连接到 MCU 的 BQ28Z610:

我想设置几个设置、例如设计容量和其他设置- 我花了超过1周的时间尝试了解如何将数据块读/写到电量监测计闪存中-我仍然在那里!  

1.请告诉我如何设置读/写序列?

2.关于设计容量设置:我可以将该值更新到 EEPROM 中(基址:0x462A)。 但是、当我使用命令(0x3C)读取直流值时、我会得到一个不同的东西-垃圾)!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halim Smahi、

    您是否正在使用 EV2400和 bqStudio? 如果没有、我建议您查看 电量监测计通信 应用手册。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我使用的是通过 I2C 连接到 BQ28Z610的 EV2400和 bqStudio。

    EV2400对我的"设计容量"设置和其他设置编程没有太大帮助。  使用 bqStudio 上的高级通信菜单、我能够更改 BTP 充电设置(cmd: 0x26)周期计数(cmd:0x2A)、但我无法覆盖"设计容量"值(命令0x3C)。  

    您发送给我的文档与 BQ28Z610芯片无关? 根据我的理解、每个电量监测计版本都有自己的读取/写入序列。 您给出的示例与 BQ27421有关。 顺便说一下、我使用了您发送给我的文档中的 C 代码库、但不幸的是、它不适用于我的芯片。  

    您是否有 BQ28Z610的一些应用手册/示例?

    谢谢、

    哈利姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halim、

    该文档是通用监测通信文档。 由于您使用 bqStudio、因此只需通过单击值、键入新值并按"Write_All"来更改数据存储器部分的设计容量。

    最棒的

    Jessica