This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:TPS62147

Guru**** 2388160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS62147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989082/tps62147-tps62147

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件:TPS61196

来自客户:
我们的 LCD 驱动器 PCB 使用 此部件为 LCD 提供10V 的电源、使用 TPS61196 LED 驱动器为背光供电。 我们遇到的问题越来越多地是由 TPS62147 IC 缺陷引起的。 症状是液晶屏的背光以每小时3次到每天1次的速率随机关闭25ms。 。
背光驱动器使能由来自 TPS62147的 PG 信号驱动。 似乎正在发生的情况是、PG 信号在1-2us 内下降到0V、这将开始使用背光驱动器进行软启动周期、这需要25ms 的时间。 这可以在随附的示波器跟踪中看到。 迹线#1是 TPS61196背光驱动器的 IFB1引脚、因此您可以看到背光关闭。 迹线#2是馈入两个 IC 的12V 线路。 迹线#3是 TPS62147的10V 输出、迹线#4是其 PG 信号。 一
还包含了包含这些组件的原理图部分。 我们还使用热电偶检测了 IC、并确认其温度始终低于50C。我们已发运了几百块电路板、但这些电路板并未向我们展示该问题。 到目前为止、所有 TPS62147都是从 Mouser 订购的。 当我们发现问题时、我订购了10个、并在我们的8块电路板上更换了它们。 从那时起,这8个国家都没有出现这一问题。 然后我又订购了40个、我以前使用的所有这些都展示了这个问题。 他们希望开始进行故障分析、或者查看 TI 是否能够就他们所看到的行为提供任何见解或建议。 已将客户电子邮件链发送至 PARTS@MOUSER.COM 并附有附件。 请告知我们是否可以开始 FA 流程。 此致。
客户今天提供的其他信息:
我们发现、将 U1的反馈电阻器更改为低值的10倍(R1 = 10k、R2 = 130k)似乎可以防止 PG 线下降。该装置在夜间运行、电源正常信号上没有任何干扰。 R2为1.33M 时、进出 FB 引脚的电流在~40nA 范围内出现任何变化都会导致控制环路认为输出超出稳压范围并导致 PG 变为低电平。 将 R2降低至133k 会降低对电流波动的敏感度。原始值是根据 TPS62147数据表中提供的标准选择的。 您能否让 TI 查看此信息并提供有关电阻器值的反馈? 他们是否认为更新后的电阻值更适合电路? 我们可以在这方面寻求 TI 的帮助吗? 这些器件听起来可以正常工作、没有缺陷、但需要不同的电阻器。 请确认。
请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处分享原理图和波形吗? 如果您更想通过电子邮件发送、请将其发送至 a-vaze @ TI.com 您可以通过鼠标发送器件进行故障分析、它们应该能够帮助重定向至 TI 质量团队。 降低 FB 电阻有助于提高噪声灵敏度、但希望查看原理图和波形以了解可能发生的情况。

    谢谢、

    模块