This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:无法开始充电

Guru**** 2892240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988818/bq25790-cannot-start-charge

器件型号:BQ25790

您好!

我们基于 BQ25790构建了电路板、启用了 CE 引脚、并插入了5V 电源。 我们正在尝试为2节电池组充电。

但我们发现、当电池组低于 Vbat_uvloz 时、充电器根本不会充电。

下面是我们读取的寄存器、我们看不到任何故障报告、但[0x1c]寄存器显示它未充电、并且读取的充电电流实际上为0。 但根据数据表、它应该以100mA 涓流充电电流进行充电。 请告诉我可能出了什么问题吗?

      [0x01]=0x348

      [0x03]=0x64

      [0x05]=0x2C

      [0x06]=0xc8

      [0x0B]=0xdc

      [0x0D]=0x4b

      [0x0E]=0x3D

      [0x0F]=0xa2

      [0x10]=0x80

      [0x11]=0x20

      [0x12]=0x0

      [0x13]=0x41

      [0x14]=0x16

      [0x15]=0xAA

      [0x16]=0xc0

      [0x17]=0x7a

      [0x18]=0x55

      [0x19]=0xc8

      [0x1b]=0x0B

      [0x1C]=0x0a

      [0x1D]=0x00

      [0x1E]= 0xd0

      [0x1f]=0x10

      [0x20]=0x00

      [0x21]=0x00

      [0x22]=0x00

      [0x23]=0x00

      [0x24]=0x00

      [0x25]=0x00

      [0x26]=0x00

      [0x27]=0x00

      [0x28]=0x00

      [0x29]=0x00

      [0x2A]= 0x00

      [0x2B]=0x00

      [0x2C]= 0x00

      [0x2D]=0x00

      [0x2E]= 0xb0

      [0x2F]=0x00

      [0x30]=0x00

      [0x31]=0x00d1

      [0x33]=0x0000

      [0x35]=0x1366

      [0x37]=0x1366

      [0x39]=0x0000

      [0x3B]=0x006a

      [0x3D]=0x1e66

      [0x3F]=0x01f7

      [0x41]=0x0059

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您的客户是否依赖 ADC 报告涓流充电?  由于100mA 涓流充电电流由电流检测放大器外部的电流源提供、因此 ADC 无法报告涓流充电电流。  iBus ADC 报告~200mA。  该200mA 电流会在哪里流入 SYS 负载?  如果不是、那么它将进行涓流充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、系统中有 SYS 负载。

    根据 REG1C 值、它显示未充电、而不是涓流充电。

    此外、电流感应放大器外部的电流源提供涓流充电电流、这意味着什么? 并非所有充电电流都流经 BATFET、而是通过 BATFET 感测电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我刚刚在工作台上使用了客户设置、它适用于我的 EVM。

    涓流充电不像预充电电流和快速充电电流那样从 SYS 流向 BAT。  它是 BAT 引脚上的电流源注入。  当 V (BAT)= VBATUVLO 点时、短暂的无电流周期内涓流充电关闭、并且在预充电打开之前。  这是问题吗?  此外、在上面的寄存器列表中、寄存器0x08未显示。  用于设置 VBAT_LOWV 电平和预充电电流。  那是什么寄存器?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您能否让客户切换 HiZ? 这是否会恢复到涓流充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我想补充一点。

    连接到 BATP 的电池是2节电池组、由保护器进行保护。 在测试期间、保护器被启用、充电路径实际上被切断。  

    但据我所知、在这种情况下、器件应在 BAT 引脚为电容器充电、BAT 引脚上的电压将逐渐上升至 VREG (例如、2节电池设置为8.2V)、对吧? 但我们发现 BAT 引脚上的电压保持在100mV、这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    保护器仍然允许使用小电流路径、以便为电池充电、使保护器能够闭合。  通常 允许的电流小于100mA。  可能不适合这个呢?  您能否通过 ADC 以外的其他测量确认充电器输出100mA?

    此致、

    Jeff