This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2041:仅限 VBias 输出的最小工作电压

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989092/ref2041-minimum-operating-voltage-for-vbias-output-only

器件型号:REF2041

在 REF2041数据表的"电气特性"部分中、说明了" VREF 和 VBIAS 的规格相同。"  在下表中 、指定的最小压差电压在20mA 时为600mV。  这是否意味着、如果仅使用2.048V VBIAS 输出且 VREF 保持未连接状态、则可以在3.3V 电压下运行器件?

感谢您的反馈、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、即使没有为其指定、它也应该在这种情况下工作。  

    需要注意的几个注意事项:

    •  由于电源电压低于 VREF、静态电流预计约为正常值的三倍。
    • 最小电源电压应超过2.1V -您提到了3.3V、因此您应该可以正常工作。
      • 最小电源电压取决于负载电流、因此根据负载电流、它可能更强。  有关压降与负载电流间的关系的详细信息、请参阅数据表

    Tony