请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF2041 在 REF2041数据表的"电气特性"部分中、说明了" VREF 和 VBIAS 的规格相同。" 在下表中 、指定的最小压差电压在20mA 时为600mV。 这是否意味着、如果仅使用2.048V VBIAS 输出且 VREF 保持未连接状态、则可以在3.3V 电压下运行器件?
感谢您的反馈、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.