This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220校准数据加载到 ROM 问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987524/bq27220-bq27220-calibration-data-load-to-rom-issue

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的:

     我们在将校准数据加载到 BQ27220 ROM 时遇到问题、需要您的帮助。

在将数据加载到 ROM 之前、 我们应该执行以下步骤、对吧? 请帮助检查。

1. 检查解封状态

2.进入升级模式

3.将校准数据写入 ROM

4.退出升级模式

但是、当我们从寄存器0x3B 读回时、为什么状态寄存器始终为0、 第一步遇到了问题。 甚至是加载数据。

当我们读取寄存器以获取电压和温度等时、它具有值、但 OP 状态寄存器始终为0。

您能帮您提供一些猜测吗?

谢谢

Rance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rance:

    您是否正在使用 BQStudio? 如果是、我建议您查看 用户指南的第3.3节。 您还可以查看此 "主机系统校准方法" 文档。 此外、请确保在更改寄存器后按"Read All"、以确认它们已更新。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica:ä nu

        我们需要拥有 i2c 工具板。 所以我们没有使用 BQstudio。

    如果我提到的序列正确、您可以帮助检查该序列吗?

    1.完全解封

    2.进入升级模式

    3.将校准数据写入 dm

    4.退出升级模式

    5.密封 dm。

    非常感谢。

    Rance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 0220_0_03-bq27220-FXN.gm.fs 写入 DAM 时、电压容量似乎没有改变、 它的返回值仍然是3000mAh、它看起来与 profile1相同。

      DAM   0220_0_03-bq27220-FXN.gm.fs 和系统配置(1、2、3)之间有何关系?

    如果我们将数据0220_0_03-bq27220-FXN.gm.fs 写入 BQ27220、  容量是否会改变?  我对此感到困惑。

    您能否帮助检查所附文件是否适用于900mAh?

    谢谢

    Rancee2e.ti.com/.../900-mAh-log-data_5F00_V2_2D00_report.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

        我有另一个问题要将校准数据下载到 DAM、为什么写入 BQ27220后一些数据会发生变化。

    大多数读回的值都是正确的、 只有几个字节错误、与我写的值不同。  

    您能帮助分析原因吗? 请查看我的日志、写入后、我从 BQ27220读回、但一些数据与写入数据不同。

    W:AA 意味着 、我使用 I2C 协议写入 BQ27220的内容

    C:AA C:表示 CHECK、 R:表示使用 i2c 总线读回。

    谢谢

    Rancee2e.ti.com/.../2021_2D00_03_2D00_23_5F00_161137_2D00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有什么意见吗?

    谢谢

    Rance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rance、

    gm.fs 文件是一个 I2C 可重复文件、其中列出了对器件进行编程所需的 I2C 命令序列。 它包含写入、读取、延迟和比较命令、以验证编程是否成功。 在 TI.com 上搜索"Flash Stream File"将会显示大量文章和有关如何使用这些文件的信息。

    gm.fs 文件是一个在仍处于 FW 模式的情况下更新基于闪存的监测的整个 DataFlash 部分的文件。 您无需使用此文件类型进入 ROM/programming 模式。 此外、.fs 文件具有所需的所有命令。 除了确保器件未密封外、您不需要使用任何"步骤前"。  

    通常、在调试过程中遇到问题时、最好返回使用 TI 提供的工具(如 EV2400和 BQStudio)来验证系统是否首先工作。 在使用我们的工具集时、TI 很乐意为我们的监测计调试提供帮助。  

    谢谢、

    Eric Vos