This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:USB 接口

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, TMP117EVM, EV2400, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988943/bq35100evm-795-usb-interfacing

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:TMP117EVMBQSTUDIOEV2400BQ35100

您好!

我看到了 BQ35100EVM 开发板。 我们可能对其感兴趣、以便测试 IC。 我们有一个 TMP117EVM 板、我看到它具有与使用 BQStudio 软件所需的 EV2400相同的微控制器。 如果我们可以使用 TMP117EVM 的 USB 转 I2C 部分来测试 BQ35100EVM 板、那将会非常好?

您是否知道这是可能的?

TMP117EVM 页面:

https://www.ti.com/tool/TMP117EVM

非常感谢。

Ju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    否、您不能将 TMP117EVM 用作 EV2400的替代产品。  

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回答。 EV2400模块对于仅测试 BQ35100EVM 板而言非常昂贵。 我已经看到(在下面的链接上) Thumbus2300 (更便宜)可能与 BQstudio 一起使用。 您认为我可以将其用于使用 BQStudio 测试 BQ35100电路板吗?
    或者可能还有其他解决方案吗?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/347184/harware-alternative-for-ev2300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    我认为 Thumbus2300不适用于 BQ35100EVM、因为 Thumbus2300适用于 smbus、而不是 i2c 通信。  市面上还有其他 USB 转 I2C 接口可用于通信、但我们始终建议您使用 EV2400、以便您可以使用 bqStudio 更快地对 BMS 进行编程和调试。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jessica