This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS628502-Q1:无 LDO 雷达设计、如何实现低噪声和更好的热性能?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989355/tps628502-q1-tps628502-q1-ldo-free-radar-design-how-to-achieve-low-noise-and-better-thermal-performance

器件型号:TPS628502-Q1

您的 LDO 供电型雷达设计效率低和/或变热了吗? 如果您回答"是"、您可能会对专门由直流/直流转换器供电的雷达设计感兴趣、该设计可实现更好的热性能、更小的解决方案尺寸和更低的成本。 重要的是,这种方法仍然可以满足雷达严格的噪声规格,并避免在数据集中造成杂散。

某些雷达前端应用可能对温度敏感。 这意味着过热会降低其性能。 我们可以说:“热量越多,雷达性能就越差”。 如今、大多数雷达系统都由 LDO 和直流/直流转换器组合供电、有时集成到一个电源管理 IC (PMIC)中。 最近、我们看到了纯直流/直流电源架构的强劲趋势。 与传统方法相比、直流/直流转换器为雷达应用提供了许多优势:

  1. 更高的效率和更好的热性能:
    众所周知、当输入电压和输出电压之间的差异较大时、LDO 的效率较差。 耗散的 LDO 热量会对雷达应用的性能产生负面影响。 另一方面、直流/直流测量显示效率高达95%、电路板温度比 LDO 低50oC。
  2. 更低的噪声、更小的解决方案尺寸和更低的成本:
    -最新的直流/直流转换器具有与 LDO 相似的噪声级别。
    -直流/直流解决方案总尺寸在40mm2范围内、这与 LDO 解决方案的尺寸类似。
    请记住、直流/直流转换器需要 Cin、Cout 和电感器、但 LDO 仅需要 Cin 和 Cout。


去年年末,我们帮助一位领先的汽车雷达客户构建了一个参考设计,为 TI 的雷达 AWR16xx/18xx 供电 。该参考设计基于 LP87702-Q1 PMIC 和采用最小 SOT583封装(1.6mm x 2.1mm)的新型 TPS628501-Q1 1A 直流/直流降压转换器。 不需要 ASIL 的客户也可以考虑使用分立式组件。